This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:我们可以通过电容拆分法、而不是内部或外部偏置法、将 MSP430FR6047用作我的微控制器、从而驱动8-COM 和放大器、12个 SEG LCD、1/3偏置吗?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1456866/msp430fr6047-can-we-drive-8-com-12-seg-lcds-1-3-bias-using-msp430fr6047-as-my-microcontroller-by-capacitor-split-method-instead-of-internal-or-external-biasing-method

器件型号:MSP430FR6047

工具与软件:

我观察到 8-COM 和12 SEG LCD 的电流消耗1/3偏置 5微 A 环境温度 电容器分裂方法 的值 RL-78/L12 系列微控制器上运行。 但同一 LCD 的电流消耗是相同的 9.6微安 内部偏置方法时的典型电阻 MSP430FR6047 . 两种情况(即3.6V)下的电源电压相同。我假设这种电流消耗差异仅由这些方法造成。 那么、我们是否可以使用 MSPFR6047作为我的微控制器来实施电容器分裂方法。 如果我能实现这一点、我应该怎么做?

有没有其他方法可以降低我的 LCD 电流消耗。 我也尝试过实施外部偏置方法,从这个应用说明( chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/www.ti.com/.../slaa654a.pdf ) . 但 LCD 段行为不正确、显示重影效果。 电阻值为 R = 100K 和 Rx (对比度控制)= 4.7K。 它还显示了重影效果。 当我增加电阻值时,重影效果也在增加。

等待一个富有成果的反应。

谢谢你

Rishabh Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishabh:
    我们的团队将在周一之前离开办公室。 我会在下周一之前就这个问题向他们咨询。 但是、我建议查看 SLAA272A 应用手册、因为它可能包含有用的信息。
    此致、
    Diego Abad   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    但想知道有关的 LCD 驱动方法,我已经在上面的问题。

    等待一个富有成果的反应。

    谢谢你

    Rishabh Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    是否有任何更新?

    等待一个富有成果的反应。

    谢谢你

    Rishabh Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishabh:
    有一个团队成员仍然不在这里  、在给您一个结论之前、我想与他进行协商。 但是  、到目前为止、我的研究表明  MSP430FR6047 不 支持电容器分裂方法。  但是、您可以 在 FR6047中尝试进行此尝试。 如果是、建议分析  RL-78/L12用户中的电容器分裂方法、并 尝试 在 FR6047中从外部进行复制。  
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Diego:

    无法在 MSP430Fr6047中复制电容拆分方法。 我们是否可以执行其他操作、以实现更低的电流消耗。  

    等待一个富有成效的回应.

    谢谢你  

    Rishabh Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishabh:
    我能想到的实现较低电流消耗的唯一方法是将 MCU 配置为较低功耗模式或为 LCD 模块分配低频时钟源。  
    此致、
    Diego Abad