This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:希望对 IDE 进行说明

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1456676/msp430fr2355-wanted-to-have-clarification-about-the-ide

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我是 TI 系列的新手、今天我收到了评估板、我有使用 ARM 和 AVR 的经验、并且在 STM32上的工作主要是使用 CUBE IDE、我刚刚开始使用 TI、在第一个阶段我们很困惑、在 Code Composer Studio 的下载页面、网站列出了 V20.x 作为最新版本、我安装了它。 当我启动 Code Composer Studio 时、我想知道它基于与 VS 代码非常相似的定理、我所期望的是基于 Eclipse 的 IDE。 在研究这个主题后,我不能得到很多的清晰度,我有几个问题:  

  1. TI 为何将新版本升级到 theia?
  2. TI 是否会继续支持和进一步开发基于 Eclipse 的 IDE? 例如 v12
  3. 基于 Theia 的 代码编写器更适合开发或 eclipse 基础? 有何差异?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sunil、

    欢迎来到生态系统、但对困惑感到抱歉!  您认为最新的 CCS v20现在基于 Theia (与 VS 代码类似)、v12基于 Eclipse。  这一完整的转换最近发生在过去几周。  在过去的一年左右、这两个版本都是并行提供的、但未来将继续提供、CCS v20 (基于 Theia)将是我们的主线。  

    我的理解是、大部分市场已经转向基于 VS CODE/Theia 的 IDE、因此我们也在不断发展。  CCS v12仍可完全正常运行、但只有在需要任何漏洞补丁时才会接收更新。  所有的新特性和开发都将投入 v20、因此我建议您也使用 v20。   

    某些文档和教程可能仍会展示基于 Eclipse 的工具、但我们将更新这些工具 、同时进入新年。  如果您有任何问题或疑问、欢迎在此处提问。  我不能保证您总是能像这种情况一样迅速得到回复、但我们的团队会尝试在前24小时内处理所有帖子。     

    谢谢!

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、JD、  

    感谢您的快速回复

    我对于同一帖子还有一个疑问、这就像所有在基于 Eclipse 的 IDE 中使用的 SDK 一样、在基于 Theia 的 IDE 中是否将保持不变? 还是会改变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sunil、

    因为我不在办公室,很抱歉耽误时间。  SDK、SysConfig、软件库等独立于 IDE、因此它们保持不变。

    谢谢!

    JD