This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:减小 FR6043中的 F1值

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1459839/evm430-fr6043-reducing-f1-value-in-fr6043

器件型号:EVM430-FR6043

工具与软件:

您好!  

我想使用具有48kHz/50kHz 传感器的 EVM-FR6043。 是否有可能将 F1降至该值? 希望在这方面提供任何帮助。

祝你一切顺利。

RB.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:
    此值不能降低到低于 GUI 允许的最小值。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Diego、非常感谢。 我认为这是 GUI 限制、而不是 此 EVM 套件的硬件限制。 我是不是在想这一点? 如果是、通过更改配置文件、我应该能够实现目标、正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:
    您可以对其进行更改、允许这样做、但如果允许、则可能会发生错误、因为 GUI 将用于指定的范围。 如需更多信息、请查看本指南:software-dl.ti.com/.../ch_config.html
    此致、
    Diego Abad