This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5342:在正常的 GPIO 引脚中执行端口中断功能

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1460233/msp430f5342-implementing-port-interrupt-functionality-in-a-normal-gpio-pins

器件型号:MSP430F5342

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在使用 MSP430F5342IRGZR 器件。 具有端口中断功能的 GPIO 引脚不足以满足我的设计要求。 因此、我正在寻找向普通 GPIO 引脚提供端口中断功能的方法。

 有什么办法可以做到这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计时器输入捕捉实际上是与计时器提取相结合的 GPIO 中断。 可以使用 前者并忽略后者。 [确保 SCS=0。] "GPIO"中断将显示为来自计时器的捕捉中断。   如果这是您需要的、我认为您不能将其用于(LPM4.5)唤醒。

    看起来 您可以在任何 P4引脚上使用端口映射器。 数据表(SLAS706F)表6-6提供了端口映射器选项、所有这些选项都位于 TB0上。 但这会为您提供7个额外的中断引脚(CCR0-6)。 由于您对捕获值不感兴趣、您可以同时使用 TB0用于(内部)时序。