This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:如何在脉冲回波模式下工作?

Guru**** 2580755 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1439813/evm430-fr6043-how-to-work-in-pulse-echo-mode

器件型号:EVM430-FR6043

工具与软件:

大家好!

我在燃气表 设置中使用演示代码"FR6043_USSSWLib_template_example"。 此外、我使用超声波传感设计中心正确配置设置。 当我使用两个换能器时、一切都正常。  

要在脉冲回波模式下使用该电路板、我已经尝试将一个换能器连接到两个跳线。  捕获的 ADC 信号不符合要求、因为传输脉冲可能会立即被接收并叠加在反射信号上。 反射信号需要约110 µs。 下面显示了 ADC 捕获。 反射的信号较弱、但正在开发用于脉冲回波模式的新燃气表设置。

当连接两个换能器时、我已尝试不同的捕获序列、但我从未收到110 µs 的飞行时间。 在这种情况下、我不太清楚 CH0_CH1的捕获序列是什么意思。 这是否意味着它在 CH0中激发和在 CH0中接收、然后在 CH1中激发和在 CH0中接收? 但根据 EVM430-FR6043的原理图、CH1不用于激励或接收任何换能器信号。  我在这里误解了什么吗?

那么、是否还有其他可能仅使用一个换能器修改模板以进行发送和接收?

真诚地感谢您

Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    您以前是否查看过此应用手册。  https://www.ti.com/lit/an/slaa951a/slaa951a.pdf

    它将单个换能器用于液位传感应用。 它可能对您的设计有所帮助。   

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    感谢您的答复。 使用新的 仪表设置 、信号看起来要好得多、但仍然存在问题:将一个换能器连接到两个跳线时、传输脉冲叠加在反射的信号上、如您发送的应用手册中所述。 反射距离越高、信号彼此间的分离就越好。  遗憾的是、我们希望使测量距离尽可能小、即在信号质量令人满意之前增加测量距离不是一种解决方案。  

    我认为您必须以某种方式更改模板、从而 不会发生这些信号的叠加。 或者是否有任何其他可能性?

    此致、

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所以、反映的问题基本上是由硬件方面引起的。 我认为我们无法在软件方面解决它。 关于如何解决这个问题、我现在没有更多的想法。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    我还有一个问题。 我不知道传输脉冲为什么这么长。 在 我的上述原始问题中、ADC 捕获在90 µs 的脉冲开始和100 µs 的捕获持续时间之间存在差距。 因此、会经过一段115 µs 时间、直到检测到 ADC 信号。 由于您仍然可以在 ADC 信号的左侧看到传输的脉冲、因此它需要相同的时间来衰减。 但脉冲数只有6、并且我有一个500kHz 的传感器。 因此传输脉冲应约占用10 µs。 脉冲为什么需要这么长的时间才能衰减? 电路中是否需要考虑输入电容?

    此致、

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉迟到了响应。 只是从陪产假回来。

    脉冲不应花费那么长的时间(90us)即可衰减。 您是否有长衰减情况下的 ADC 数据的屏幕截图? 我们可以先进行检查。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请创建新主题。 感谢您的理解。  

    此致、

    Cash Hao