This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 产品营销工程师

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1458682/logic-forum

器件型号:SN74LVC1G34

工具与软件:

查找适用于以下封装的 CTE:

SN74LVC1G34DRLR

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    什么是 CTE 数据?

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望了解此封装的热膨胀系数是否有任何机械数据。 热膨胀的有效系数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    我已经关闭了其他线程并编译了这里的所有内容:

    SN74AHC244MPWREP

    SN74LVC1G04DCKT

    SN74LVC1G07DSFR

    CY74FCT2240CTQCTE4

    CD74HC30PWR

    SN74LVC1G34DRLR

    获取近似值、我可以提供~12ppm/C 对于更具体的值、您需要与我们签订 NDA;在这种情况下、我们希望您可以向我们发送电子邮件。

    此致!

    Malcolm