This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2619S-HT:ACLK 不会触发 TIMER_B7.CCIB6捕获

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1460641/msp430f2619s-ht-aclk-does-not-trigger-timer_b7-ccib6-capture

器件型号:MSP430F2619S-HT

工具与软件:

正如标题所述、ACLK 不会在 TIMER_B7.CCIB6上触发捕获。 我发现一个类似的主题、指出这是另一个器件型号(TB20)上的芯片勘误表。 此器件型号的勘误表未将 TB20列为勘误表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题出在其他地方。 实际上、我将 XT2用于 MCLK、这似乎会关闭 LFXT1和 VLO。 如果我把 MCLK 切换到 DCO、一切都会正常工作。