This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:msp430fr2311

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1459717/msp430fr2311-msp430fr2311

器件型号:MSP430FR2311

工具与软件:

亲爱的先生!

我使用 由+3.3V 供电的 msp430fr2311、 来自内部发生器的时钟8MHz 和不带外部晶体的 PLL。

现在、我要从+2.0V 开始、然后从+1.9V 为其供电、以满足数据表中的表5-1要求。

我的问题:如上所述、我仍然可以将时钟设定为8 MHz、还是必须降低时钟频率?

和其他问题:

此器件可在+15C 至+40C 的窄温度范围内工作。

我能确定在这么小的范围内 、msp430fr2311将从1.9V 开始吗? 数据表5-1中的典型值是1.88V? 在+15C -+40C 的温度范围内启动器件所需的最低电压是多少?

请提供建议

此致

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Michael)好  

    >>我的问题:我还可以像上面提到的那样把它的时钟设定为8MHz,还是要降低时钟频率?

    DCO 和 PLL 可以在所有电压范围内工作。 您可以将时钟保持为8MHz

    >>我能确定在这个窄范围内、 msp430fr2311将从1.9V 开始吗? 数据表5-1中的典型值是1.88V? 在+15C -+40C 的温度范围内启动器件所需的最低电压是多少?

    请遵循数据表。 电压应从1.99V (SVSH 上电电电平最大值)开始、且器件上电后、电压可降至1.8V (施加在 DVCC 引脚最小值上的电源电压)

    谢谢