This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5342:使用 MSP430任一 GPIO 作为一个开漏输出信号

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1460190/msp430f5342-using-msp430-any-gpio-in-as-an-open-drain-output-signal

器件型号:MSP430F5342

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在使用 MSP430F5342IRGZR 来复位 SoC。 SoC 中的复位引脚是低电平有效引脚。 因此、我们在 SoC 的 RESET 引脚上添加了一个上拉电阻器 、并将其连接到 MSP430F5342IRGZR 的 GPIO 引脚以控制 SoC 的 RESET 引脚。

 MSP430的 GPIO 引脚是否可以用作开漏输出引脚(如果我们通过 GPIO 引脚释放低电平脉冲、GPIO 引脚是否能够下拉上拉电阻器的电压)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430引脚不提供"真"开漏、但您可以通过将相关 PxOUT 引脚设置为0并摆动相应的 PxDIR 位来获得一些效果。 这将为您提供 drive-low/float-high 行为、这可能是(?) 满足您的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    很抱歉没有为您提供清晰的设计架构。 下面是我的设计架构。 我用开漏电平转换器把 MSP 的正常 GPIO 信号转换成开漏信号。 请您验证我的设计。

    我已通过具有 P/N TXS0108EQPWRQ1 (A 侧和 B 侧有内部上拉电阻器)的电平转换器将 MSP430F5342IRGZR 的 GPIO 引脚连接到 SoC 的复位输入引脚。 到电平转换器的 SoC 侧、我连接了一个上拉电阻器。 到电平转换器的 MSP 侧、我尚未连接任何上拉电阻器。 请参考下面的电路图和电平转换器方框图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 EE、因此我并不具备验证电气设计的资格、但我非常确信 GPIO 引脚能够在40k Ω 上拉电阻的情况下驱动低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    好的、Bruce。 非常感谢您的回答。 我将@我的设计‘电平转换器逻辑论坛’。 如需更多说明、您是否知道在每个引脚内为 MSP430的 GPIO 功能实现了哪个电路(开漏或推挽)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPIO 输出是推挽输出;我不知道有任何具有开漏端口的 MSP430。

    引脚原理图可以在数据表(SLAS607F)图6-2 (例如)中看到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意 Bruce 的评论。 MSP430没有开漏 IO。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bruce 的澄清和支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认!