This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6775A:PUC

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1461780/msp430f6775a-puc

器件型号:MSP430F6775A

工具与软件:

您好!

我想问是否会通过 UART 从 LCDC 和器件描述符表等外设地址发送数据、这难道不会导致器件的 PUC 吗? UG 页中描述了其"提取访问时生成 PUC "。 我已经累了它,但它不接缝,以使它? 我想使用 int value =*(* char) 0x0A01等值。 是否正常且表错了? 或者没有获取只是读取? 我只是想确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    也就是说、如果 CPU 将该信息作为指令提取、器件将经历 PUC。 这并不是说如果您从寄存器中读取数据、器件将经历 PUC。 这里的关键在于、获取具体意味着 CPU 何时将一块存储器作为指令抓取。 如果您像指示的那样以数据的形式读出它、则不会生成 PUC。