This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5234:TPS23881

Guru**** 2952540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1457759/msp430f5234-tps23881

器件型号:MSP430F5234
主题中讨论的其他器件:TPS23881、 MSP430WARE

工具与软件:

您好、TI 团队

我们使用 MSP430+TPS23881作为我们的 PSE 解决方案、并且 PSE PCBA 可以正常提供 PD。 但是、当使用示波器测试 MSP430的32.768kHz 时、我们 无法获得任何波形。 对于该系统、晶体是否是必需的元件? 如何测试这款32.768kHz 晶体? 非常感谢。

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、  

    您的目标是输出 MSP430的32kHz 时钟并使用示波器进行测量吗? 如果是这种情况、我会问您从器件输出什么时钟。 如果您为时钟输出选择了 XT1、并且未连接晶体、那么由于没有时钟、我预计您不会在时钟上看到任何内容。 一般情况下、您无需32kHz 晶体即可使用该器件。

    如果您想详细说明您想在器件内使用什么作为时钟源、如何在器件内使用它以及想要从器件获得什么、我可以给出一个更详细的答案。 我不清楚您是想要32kHz 时钟输出信号、还是测试32kHz 晶体或其他什么东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dylan

    感谢您的答复。 我正在进行 DVT 测试、以验证晶体信号积分是否正常、但我无法获得任何波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们现在从微控制器把晶振作为时钟源、然后把这个时钟输出到引脚上看不到波形、对吗?

    我们在 MSP430Ware 中发布了用于实现此目的的软件示例、请在 TI Resource Explorer 中查看。 您应该能够在器件上运行此示例。 如果仍然出现错误、我认为您的晶体存在问题。

    您使用的是 TI Launchpad 还是定制硬件? 您 还可能需要查看我们的《MSP430晶体设计指南》。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们的项目采用32.768kHz 晶振作为 MSP430、我们也自行制造了一批电路板。 似乎需要运行一个特殊的软件来生成您所说的32.768kHz 波形。 对于 MSP430+TPS23881源代码、它不包含特殊软件、但 POE 系统网站运行良好。 这让我感到困惑。 我们可以移除这个晶体吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不会说这是一款特殊软件、我所讲的代码只是一个可以在您的设备上运行的示例应用程序代码。

    如果您想移除晶振、并且您已在测试中观察到设计在没有晶振的情况下能够按预期工作、那么在我看来、您可以移除晶振。