This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:有关使用 I2C 实现 BSL 的 MSPM0G3507的问题

Guru**** 2579785 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1460411/lp-mspm0g3507-questions-about-mspm0g3507-using-i2c-to-implement-bsl

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具与软件:

您好、先生、


很抱歉打扰你。
目前、我计划使用 MSPM0G3507 I2C 来实现 BSL 功能。
但是、手册(MSPM0引导加载程序(BSL)实现) 的第3.2章仅介绍了如何使用 UART 实现 PC GUI。
我想询问是否有 PC GUI 和硬件工具可以通过 I2C 完成任务。

谢谢。

TsungMin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TsungMin:
    您可以在 M0 SDK 或 Resource Explorer 中找到 I2C BSL 的示例。 名称应为 bsl_i2c_flash_interface

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Diego!!

    根据文档(bsl_i2c_flash_interface)
    主机通过 I2C 对目标进行编程
    这是理解的。
    但我想询问 TI 是否开发过任何 PC 软件、通过 USB 将目标编程到 I2C。
    因为 TI 开发的软件仅支持 UART。

    感谢您耐心等待我。

    TsungMin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TsungMin:
    TI 尚未开发通过 USB 将目标编程到 I2C 的软件。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Diegol:

    我理解。

    非常感谢您的帮助。

    TsungMin。