This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:关于 DeltaTOF 窗口模式的操作

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1460984/msp430fr6043-about-the-operation-of-deltatof-window-mode

器件型号:MSP430FR6043

工具与软件:

您好、我想问我是否正确理解窗口模式的行为(根据) DeltaTOF 计算模式 和参数配置的详细信息。

当前参数设置如下:

  1. 激励脉冲 : 5 /单音
  2. 换能器频率 :2000 kHz
  3. 信号采样频率 :8000 kHz

          

我觉得口头解释有局限性、因此我想用图像作为参考来解释。

1)估计->静态

参数

电流

USS_ALG_DTOF_COMPUTATION_MODE

USS_ALG_DTOF_COMPUTATION_OPTION_ESTIMATE

USS_ALG_DTOF_WINDOW_MODE

USS_ALG_DTOF_EST_WINDOW_OPTION_STATIC

USS_ALG_WIN_START_INDEX_BACK_OFF_NUM_CYCLES

2.

USS_ALG_WIN_TRAP_RAMP_NUM_CYCLES

4.

USS_ALG_WIN_NUM_CYCLES_DELTA

4.

USS_ALG_WIN_NUM_CYCLES

9.

USS_ALG_WIN_PEAK_INDEX_2_EDES_NUM_CYLES

0

2)估计->估计

参数

电流

USS_ALG_DTOF_COMPUTATION_MODE

USS_ALG_DTOF_COMPUTATION_OPTION_ESTIMATE

USS_ALG_DTOF_WINDOW_MODE

USS_ALG_DTOF_EST_WINDOW_OPTION_ESTIMATE

USS_ALG_WIN_START_INDEX_BACK_OFF_NUM_CYCLES

2.

USS_ALG_WIN_TRAP_RAMP_NUM_CYCLES

2.

USS_ALG_WIN_NUM_CYCLES_DELTA

1.

USS_ALG_WIN_NUM_CYCLES

6.

USS_ALG_WIN_PEAK_INDEX_2_EDES_NUM_CYLES

0

3)估计->动态

参数

电流

USS_ALG_DTOF_COMPUTATION_MODE

USS_ALG_DTOF_COMPUTATION_OPTION_ESTIMATE

USS_ALG_DTOF_WINDOW_MODE

USS_ALG_DTOF_EST_WINDOW_OPTION_DYNAMIC

USS_ALG_WIN_START_INDEX_BACK_OFF_NUM_CYCLES

2.

USS_ALG_WIN_TRAP_RAMP_NUM_CYCLES

4.

USS_ALG_WIN_NUM_CYCLES_DELTA

4.

USS_ALG_WIN_NUM_CYCLES

9.

USS_ALG_WIN_PEAK_INDEX_2_EDES_NUM_CYLES

3.

4)估计->禁用

参数

电流

USS_ALG_DTOF_COMPUTATION_MODE

USS_ALG_DTOF_COMPUTATION_OPTION_ESTIMATE

USS_ALG_DTOF_WINDOW_MODE

USS_ALG_DTOF_EST_WINDOW_OPTION_DISABLE

USS_ALG_WIN_START_INDEX_BACK_OFF_NUM_CYCLES

2.

USS_ALG_WIN_TRAP_RAMP_NUM_CYCLES

4.

USS_ALG_WIN_NUM_CYCLES_DELTA

4.

USS_ALG_WIN_NUM_CYCLES

9.

USS_ALG_WIN_PEAK_INDEX_2_EDES_NUM_CYLES

0

我想确认 windowmode 操作是否如上所述正常工作。

另外、您是否可以推荐哪种模式最适合测量液体流量?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从我这边看、它们看起来不错。  

    建议对住宅仪表使用 USS_ALG_DTOF_EST_WINDOW_OPTION_ESTIMATE 选项。 它将在数据处理和电流消耗上提供良好的平衡。

    此致、

    Cash Hao