This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:通过 Segger Flasher 对 MSP430进行编程

Guru**** 2796695 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1459795/msp430fr6989-programming-msp430-via-the-segger-flasher

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件:SEGGER

工具与软件:

我正在尝试使用 Segger Flasher 进行 MSP430 MCU 刷写。 我注意到、在目标器件部分、我可以选择 MSP432、但不能选择 MSP430、请见下图:
https://ibb.co/dLptBpt

如果我想将 MSP430添加到 J-Flash 目标器件列表并刷写 MSP430 MCU、是我必须自行执行的操作、还是应该从制造商(在本例中为德州仪器(TI)请求或者应该从 Segger 请求? 我对澄清表示感谢、因为我对此有些不确定。 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    您正在使用哪款 Segger 闪光器? 查看 Segger 的兼容器件时、并非所有器件都与 MSP430兼容。 MSP432使用 ARM 内核、而 MSP430使用专有内核、因此我会问您的工具是否同时支持这两种器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 我正在使用 Segger Flasher Compact:
    www.segger.com/.../

    根据您发送的列表、应支持 MSP430

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:  

    是的、看起来它受支持。 我的预期是 SEGGER Flasher 软件安装程序应该会提示您选择要安装其支持的器件(这就是我之前使用过的大多数其他工具的运行方式)。 如果重新运行安装程序但无法显示 MSP430器件、我建议您查看 Segger 的工具文档、或在 SEGGER 论坛上发帖、因为 Flasher 紧凑型是 Segger 产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实上、MSP430只在 U-Flash 软件中受支持、而在 J-flash 中不受支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您将您的分辨率发布到主题中。 我将把这个标记为已关闭、如果您有与我们的器件相关的新问题、请随时创建新主题。