This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAPTIVATE-FR2633:运行演示示例时出错

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1443102/captivate-fr2633-getting-errors-running-demo-examples

器件型号:CAPTIVATE-FR2633
主题中讨论的其他器件:MATHLIB

工具与软件:

您好!

我正在尝试运行 FR2633_BACKCHANNEL_UART-DEMO、但收到错误消息:

gmake:***没有规则使目标'../mathlib/libraries/IQmathLib_CCS_MPY32_5xx_6xx_CPUX_large_code_large_data.lib、需要'All'。
gmake:***没有规则使目标'../mathlib/libraries/IQmathLib_CCS_MPY32_5xx_6xx_CPUX_small_code_small_data.lib、需要'All'。
gmake:***没有规则使目标'../mathlib/libraries/QmathLib_CCS_MPY32_5xx_6xx_CPUX_large_code_large_data.lib、需要'All'。
gmake:***没有规则使目标'../mathlib/libraries/QmathLib_CCS_MPY32_5xx_6xx_CPUX_small_code_small_data.lib、需要'All'。

任何帮助都很好!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    我只是自己进行了尝试、它的构建在 CCS 12.8中没有错误。  根据您显示的错误消息、检查所示目录中是否有以下 mathlib 预编译库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件似乎就在这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    为了进行仔细检查、您从 CapTIvate 示例目录中导入了该工程、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    是的、我重新安装过它几次、看看它是否有帮助。 在尝试重新安装时、我还删除了在我的用户文件夹中创建的 ti 文件夹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我正在正常运行 FR2633_CAPTIVATE-BSWP-Demo 工程、不知道 UART 工程发生了什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    从假期回来。

    这很令人困惑。  让我来看看我们的合规团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    与软件团队相处不是很幸运。

    您能否导出整个项目并在此处发布它。

    从顶部菜单:文件>导入>常规>存档...然后为 zip 文件命名、选择位置-完成!

    然后、您可以使用插入"image/video/file"在此处上传

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我不明白如何使用这些说明来归档该项目:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    根据图片、您正在尝试"导入"项目。  您要"导出"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7635.backchannel_5F00_uart_5F00_demo_5F00_zip.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    我能够下载你的项目,它建立在我的最后  您可以尝试早期版本的 CCS 吗?