This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F249:Code Composer Studio v20.0.1安装失败

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1461200/msp430f249-code-composer-studio-v20-0-1-installation-failure

器件型号:MSP430F249

工具与软件:

大家好、我尝试安装 Code Composer Studio v20.0.1、但未成功。  我在公司环境中使用 Windows 10、无法禁用端点安全。  通过右键单击 ccs_setup_20.0.1.00004.exe 并执行"以管理员身份运行"、我可以提升并以管理员身份执行安装、但仍会出现错误。  我曾尝试安装12.8.1.00005.exe Web 安装程序版本的 CCS、但仍然存在同样的问题。  它似乎到达 ti_emu_pack_etc。 并失败。  附件为安装日志。 以及安装失败时生成的错误报告。  此外、我正在使用具有身份验证的代理、因此这也可能是其中一个原因?  我还在日志中看到 certutil.exe 出现了请求管理员权限的故障、但正如我提到的、安装程序以管理员身份运行。  是否有办法从命令提示符运行此命令?  

e2e.ti.com/.../ccs_5F00_install_5F00_20.0.1.00004.log

e2e.ti.com/.../error_5F00_report.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还在日志中看到 certutil.exe 请求管理员权限时出现故障、但就像我提到的那样、安装程序是以管理员身份运行的。  是否有办法从命令提示符运行此命令?  [报价]

    您是否可以尝试从提升的 cmd 控制台运行 certutil 命令? 要运行的确切命令是日志中失败的命令。

    此外、中是否还有其他任何登录:  \ccs\install_logs? 请在此文件夹中的任何其他日志。 您只需压缩整个文件夹并附加到该主题贴。

    谢谢

    引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的日志文件是"debugserver_20.0.0.3612_install.log 文件(随附)"。  我无法运行与此命令完全相同的命令、因为它会消失(当安装程序失败时、它会删除目录)。

    已根据安装日志找到修复程序 .  将"TrustedPublisher"添加到 Windows 密钥库时、此处发生了故障。   

    "C:\Users\JOEUSER\AppData\Local\Temp\ccs_d3bb120a-8ef4-4352-5bae-f623ea849f0d\util\certificates>C:\Windows\system32\certutil.exe -addstore "TrustedPublisher" C:\Users\JOEUSER\AppData\Local\Temp\ccs_D3\CERTIF\1\up1\up1\tier1\1\tiperl~~1\tir
    使用所选选项需要管理员权限。 使用管理员命令提示符完成这些任务。
    certutil:请求的操作需要提升。"

    诀窍是:

    1)让安装程序运行、直到您看到出现失败消息。

    2)在失败消息仍然出现的情况下、打开提升的命令提示符和"CD"到 C:\Users\ \AppData\Local\Temp\ccs_ \util\certificates>  

    2)运行 install-certs.bat、当命令提示符正确位于提升的命令提示符中时、它现在将成功安装证书。

    3)在安装程序上点击重试,将会失败,或只是点击取消,一旦你完成上述操作。   

    4)安装证书后、重新运行安装程序、不再出现此问题。

    e2e.ti.com/.../debugserver_5F00_20.0.0.3612_5F00_install.log