This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2021:对微控制器编程时、出现错误"Could not write device memory:(WriteMemory)、address=0x8000、buffer=、count=0x199a"

Guru**** 2605375 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2021, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1459314/msp430i2021-while-programming-microcontroller-it-is-giving-error-could-not-write-device-memory-writememory-address-0x8000-buffer-count-0x199a

器件型号:MSP430I2021
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

我们正在使用德州仪器(TI) MSP-FET430UIF"对 MSP430i2021进行编程、但无法对其进行编程。 显示的错误为"无法写入设备内存:(WriteMemory), address=0x8000, buffer=, count=0x199a"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Devang Nayak

    您能否说明一下您使用的是哪些 PC 端软件、它是 CCS 还是 uniflash?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、李晓东

    我们在 PC 端使用 FET-Pro430( FET MSP430闪存编程器)工具对 MSP430i2021进行编程。 5次微控制器闪存编程尝试中有2次尝试都发生了该编程问题。

    此致、

    Devang Nayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Devang Nayak

    您使用过哪些操作? 如果编程操作失败、您可以尝试擦除操作吗?

    同时、您能否对通过了 MSP430i2021的程序进行测试、该程序出现故障的 MCU 板来检查电路板上是否有问题?

    谢谢