This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736A:UART 上的 BSL

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1462671/msp430f6736a-bsl-over-uart

器件型号:MSP430F6736A

工具与软件:

我们正在寻找通过 UART 实现的 BSL 解决方案、而不使用任何硬件器件。

我们正在寻找一些实用程序、它可以使用 BSL 通过 UART 直接更新固件。

有可能吗? 如果是、那么我们遗漏的是什么? 我们还在寻找相同器件的完整封装或解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSP430F6736A MCU 通过 UART 支持 BSL。 有关 BSL 协议、请参阅此应用手册。  您还可以在以下链接中找到代码示例:https://www.ti.com/tool/MSPBSL

    此致、

    Cash Hao