This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1WIREEEPROM:EEPROM

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1462666/tidm-1wireeeprom-eeprom

器件型号:TIDM-1WIREEEPROM

工具与软件:

大家好、团队成员:

 

NXP PCA9559PW 即将停产、因此、请寻找与6位非易失性存储器具有相同规格和封装尺寸以及当前器件的替代器件、但我们也可以使用1位或稍多的非易失性存储器位、请检查可用性并尽早联系我们。

 

产量:在生产中,因此需要更多的数量和立即需要。

 

 

此致、

Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     PCA9559PW 似乎是一个 EEPROM 器件。 在 MSP 系列中、MSP MCU 中没有集成 EEPROM。 但是、它们可以使用闪存 EEPROM 仿真、这是一种仿真 EEPROM 的软件方法。 客户可以接受吗?  

    且占用空间相同。 我想说我们的占用空间与 MSP 产品中的 PCA9559PW 不同。 恐怕客户如果改用我们的解决方案、就需要重新设计他们的板。  

    此致、

    Cash Hao