This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:-航天级 PWM 控制器

Guru**** 2956170 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1462397/msp430fr5969---space-grade-pwm-controller

器件型号:MSP430FR5969

工具与软件:

我正在寻找太空级器件中可用于新设计和供货的器件。

以上似乎就是这样的器件。 正在寻找48引脚或更小的小型封装。

具有运行120 MHz 选项的内部时钟50 MHz  

外部振荡器时钟可选。

内部稳压器

3.3VDC I/O

用于单路和双路 PWM 推挽的 PWM

ADC > 2x

比较器> 2x

设定的时钟速度  

睡眠模式

低功耗运行  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MR_DDM

    >>我正在研究太空级器件中哪些器件可以用于新设计和供货

    我想知道您在什么类型的应用中使用此 MCU 吗? 我想确认的 是、航空级器件与 耐辐射 MCU 类似、例如 MSP430FR5969-SP:MSP430FR5969-SP 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    >> 内部时钟50 MHz、具有操作120 MHz 的选项  

    MSP430FR5969-SP CPU 频率为16MHz。 我可以确认您需要的 CPU 频率是否高达120MHz 吗?

    我们拥有具有128KB 闪存32KB SRAM ADC、DAC、COMP 和 OPA 器件的汽车类80MHz ArmRegisteredCortexRegistered-M0+ MCU: MSPM0G3507-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    请检查此器件是否适合您的应用

    谢谢