This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:I2C 通信

Guru**** 2768885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1462665/msp430fr2476-i2c-communication

器件型号:MSP430FR2476

工具与软件:

 我使用引脚3.1和引脚3.0进行 I2C 通信。 但是这些通信引脚3.1也位于 MSP1和 U100板上、那么我们如何判断哪个板在工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于"MSP1板"和"U100"、您意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    此处、U100是调试 MCU、MSP1是目标板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要拉取 RXD TXD 跳线、以便断开反向通道 UART。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道何时选择了 MSP1或 U100、以便在我们转储代码时在其中起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U100上的3.1仅用于与直流/直流转换器通信。 它完全独立于 MSP1上的3.1。 由于这两个 MSP430、因此引脚采用共同的名称、但位于完全独立的芯片上。 我认为您的主要问题是 MSP1上的 Pin 3.0未连接到任何地方。