This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE221:MSP430FR2111IPW16R无法下订单 μ A

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1463894/msp430afe221-msp430fr2111ipw16r

器件型号:MSP430AFE221

工具与软件:

你好!μ A

MSP430FR2111IPW16R无法下订单、请处理、谢谢!μ A

{
订单:[
{
订单号:null、
订购日期:" 2025年01月20日00:54:47"、
customerPurchaseOrderNumber:"C33G-25010006"、
currencyCode:null、
订单状态:"待处理"、
endCustomerCompanyName:null、
消息:[]
{
代码:"TI-SOR-50000"、
键入:"info"、
原因:null、
消息:"发生系统错误。 执行 ID:Execution-6361f27f-5741-4f9b-9219-8602d2eaf73b-2025.01.19"
}
]、
lineItems:[]
{
tiLineItemNumber:null、
itemShipToAccountNumber:null、
customerLineItemNumber:"0001"、
状态:"已拒绝"、
tiPartNumber:"MSP430FR2111IPW16R"、
customerPartNumber:"1010143021000"、
tiTotalOrderItemQuantity:0、
customerAnticipatedUnitPrice:0.172、
customerCurrencyCode:"USD"、
tiUnitPrice:0、
tiCurrencyCode:null、
消息:null、
附表:[
{
requestedQuantity:200000、
requestedDeliveryDate:"Requested" 2025年07月25日、
确认:空
}
]
}
]
}
]、
错误:null

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请联系我们的 客户支持中心 https://support.ti.com/csm、他们将在这个问题上为您提供帮助。 有了 E2E、技术问题就得到了主要解决。

    希望这可以帮助你!

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请联系我们的 客户支持中心 https://support.ti.com/csm、他们将在这个问题上为您提供帮助。 有了 E2E、技术问题就得到了主要解决。

    希望这可以帮助你!

    此致、

    Janz Bai