This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:无法更改 PWM 频率

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1463859/msp430fr2355-cannot-change-pwm-freq

器件型号:MSP430FR2355

工具与软件:

我无法在 MSP430FR2355 EVM 套件上更改 PWM 占空比和周期。 我已经尝试了示例代码、我已经编写了自己的代码、并使用了我在网上找到的代码、但我仍然无法使它正常工作。 下面是我在 P1.1上输出32.7kHz PWM 信号的最新代码。 然而、更改 CCrO、CCR1和 CCR2值不会更改 frequnchey 的周期、在32.7kHz 时始终为50%。 MSPware 中的示例代码适用于 MSP430FR243x、虽然我已将其调整为适用于本例、但我仍然无法控制 PWM。

要求:

系统的方框图

最终、我需要40kHz PWM、因此我要设置 CCrO=24和 CCR1=12

#include "intrinsics.h"
#include "msp430fr2355.h"
#include <driverlib.h>
#include <msp430.h>

#include <msp430.h>

int main(void)
{
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;                 // Stop WDT

    // Configure P1.1 and P1.2 as Timer_B outputs
    P1DIR |= BIT1 | BIT2;                     // P1.1 and P1.2 set as output
    P1SEL1 |= BIT1 | BIT2;                    // P1.1 and P1.2 options select

    // Disable GPIO high-impedance mode
    PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;

    TB0CCR0 = 1000 - 1;                       // PWM Period (e.g., 1 kHz with SMCLK at 1 MHz)
    TB0CCTL1 = OUTMOD_7;                      // CCR1 reset/set
    TB0CCR1 = 500;                            // CCR1 PWM duty cycle (50%)
    TB0CCTL2 = OUTMOD_7;                      // CCR2 reset/set
    TB0CCR2 = 250;                            // CCR2 PWM duty cycle (25%)

    TB0CTL = TBSSEL__SMCLK | MC__UP | TBCLR;  // SMCLK, up mode, clear TAR

    __bis_SR_register(LPM0_bits);             // Enter LPM0
    __no_operation();                         // For debugger
}


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须使用实际连接到计时器输出模块的引脚。 P1.6和 P1.7应起作用、但绝不能使用 P1.1和 P1.2。