This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F47197:MSP430F47197IPZ

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1464662/msp430f47197-msp430f47197ipz

器件型号:MSP430F47197

工具与软件:

您好!

您能否建议为 MSP430F47197IPZ 选择一个低成本替代方案。 以下是新控制器的要求。

  • 应具有4通道差分16位 Σ-Δ ADC。
  • 协议支持-I2C 和 UART。
  • 3.3V 的电源电压。

此致、

Syama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 syama

    MSPM0系列是新生产的产品。

    但我们仅具有带有12位 SAR ADC 的 MSPM0、最大值为4MSPS、ENOB 为11.2。

    MSPM0的 ADC 支持硬件过采样模式以获得最大14位/250kSPS

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helic:

    感谢您的更新。  

    16位 Sigma Delta ADC 也可用于任何其他系列?

    此致、

    Syama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    对于任何其他系列的16位 SD ADC 或  MSP430的低成本替代16位 SD ADC、

    请联系当地销售人员获取支持~

    此致、

    Helic