This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:查询关于 EVM's 端接电阻器和放大器;其重要性。

Guru**** 2925110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1461130/msp430fr6047-query-regarding-evm-s-termination-resistor-its-significance

器件型号:MSP430FR6047

工具与软件:

您好!


在上述控制器 EVM 中使用了两个200欧姆终端电阻器、这些电阻器有什么意义吗?

是否可以根据需要更改电阻器、或者已修复/建议为我的设计使用200欧姆电阻器、请提供证据支持、或者如果更改这些值、可能会出现什么问题。

当我尝试探测连接在 EVM 的 J8接头上的超声波传感器时、我可以看到数字示波器和 USS 软件上的峰值振幅差异只是我在 USS 软件中看到的两倍值峰值电压。

4. DSO 上的 USS 波形以任何特定的振铃波形终止、这些振铃波形随着端接电阻值的降低而增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.限制电流。  

    2.您可以在自己的设计中更改值。 但不建议直接将其移除。

    3.可能是 ADC 采样率不够高引起的。 但我们不建议使用更高的 ADC 采样率。 建议使用大约4倍的信号频率、这对于典型的仪表设计来说已经足够了

    4.较高的电阻值有助于更快地抑制振铃。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您能不能中止第3点吗?
    ADC 采样速率设置为高电平、但数字存储示波器和 USS 软件上的波形不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的测试中设置的 ADC 采样率是多少? 您能否 在此处分享 ADC 捕获图和示波器上的捕获图?  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DSO 中的峰峰值电压与 USS 软件不匹配...  
    请采取任何方法来匹配这些参数、因此需要更改我的测试设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 采样率为200kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 DSO 中观察到的峰峰值为468mV、而在 USS 软件中、峰值仅达到810mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    810是 ADC 代码(12位 ADC、其编码范围为-2048至2047)。 它不是意味着810mV。  

    ADC 基准电压为755mV。 您还需要检查 PGA 增益设置。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    对于相同的控制器、ADC 参考电压如所述

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1461035/msp430fr6047-mcu018/5607393#5607393

    您可以说明一下如何  计算755mV 值以及 PGA 增益设置和内部基准 ADC 电压之间的关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDHS 基准电压为755mV。 它不是 USS LDO 的1.6V。  

    更多信息、请参阅此示例代码。  https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AI..jj6bIQJU-xFAUGv7IA__msp430ware__IOGqZri__LATEST

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您能否为我提供用于获取所需电压电平的默认配置设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    数据表中提到的1.6V 也请说明这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在数据表中、1.6V 是 SDHS 的电源电压。 数据表中未提及基准电压。 我告诉您、SDHS 的基准电压为755mV。 这一点是毫无疑问的。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    谢谢您提供信息。
    我又要问一个问题、 为什么我们在降低电阻值时会看到振幅下降(从200欧姆变为50欧姆)。
    请在同样的情况下重新布置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电阻器应 与传感器并联。 因此、电阻越低、流入传感器的电流就越小。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、我没有获得器件、因为 R16 (200欧姆)如何与 USS 传感器并联、以便减少通过它的电流?
    请同时中止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道这很难理解。 但是、我也没有正确的文档来描述它。 但   这里可以用一个并联等效模型来解释测试结果。 我们可以将其视为并联。  

    此致、

    Cash Hao