This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6775A:PMM 寄存器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6775A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1464798/msp430f6775a-pmm-register

器件型号:MSP430F6775A

工具与软件:

您好!

我想问一下、表6-23中的器件数据表中有 PMMIE 寄存器此寄存器 PMMRIE 是否在用户 GUID 中? 还是其他寄存器?  我也可以在 调试器(寄存器)中看到 SVSIMO 寄存器、但在数据表中看不到呢? 那么、哪一个有效呢? msp430f6775a 的 SVSMIO 和 PMMRIE 部分是否也存在、但数据表中缺失?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:
    假设 PMMIE 和 PMMRIE 相同(似乎有一个拼写错误)、您是正确的。 至于 SVSMIO、在数据表中似乎也丢失了该寄存器。 您的假设是正确的。 我将创建 JIRA 票证来解决此问题。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果我可以问、这些寄存器的地址是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:
    应在 MSP430x5xx 和 MSP430x6xx 系列用户指南(修订版 Q) 的第2.3节 PMM 寄存器中找到这些地址。 我附加了一个以下图片、其中包含每个寄存器的偏移量(基地址位于数据表中)。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、谢谢、这些工具也将适用于该模型?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:
    您是对的。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。