This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:无法在参考或数据表中找到具有不同功能的 GPIO 外设功能(PF) ID

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1465433/lp-mspm0c1104-cannot-find-gpio-peripheral-functionality-pf-ids-for-different-functionality-in-reference-or-datasheet

器件型号:LP-MSPM0C1104

工具与软件:

我正在尝试查看 PINCMx 寄存器中有哪些不同的 PF ID。 ID 是一个6位值、我无法找到特定功能的确切 ID。 但我可以在 IDE 中看到在器件头文件中映射的不同编号。 在哪里可以找到此 IOMUX ID 映射详情?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表。 GPIO 为1、其他外设从2开始。