This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:水管中的 USS 回声信号

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1465455/msp430fr6047-uss-echo-signals-in-water-pipe

器件型号:MSP430FR6047

工具与软件:

您好!

我有一个与 MSP430FR6047捕获的 USS 信号回波相关的问题

如果我扩展采样窗口、我会在有用信号之后看到报告的附加信号。

有时、附加的信号会合并在有用信号的最后部分、因此很难将它们区分开来。

您是否对​​可能的原因有任何想法?  这是回声现象吗?

这是否会给采集精度带来问题?

如何消除/减少这种现象?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    Unknown 说:
    有时附加信号会合并在有用信号的最后部分、因此很难区分它们。

    超声波 发射 时间过长、可能会导致此问题。

    Unknown 说:
    您对​​可能的原因有什么想法吗?  这是回声现象吗?[/QUOT]

    除了以上两点之外、这也与管道的结构有关。

    请尽量优化流水线结构、设置更短的超声波发射时间、同时设置合理的 超声波采样时间。

    Reagrds、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Helic、

    感谢您的答复。

    当然、采样时间必须设置为合理的间隔、在有用信号结束时关闭窗口。

    我已经设置了一个大的采样窗口来观察整个信号上的问题:有用+回波。

    如图所示、回波信号与有用信号末端合并、因此有用信号绝不会变为零。  

    我想这种现象 代表着最终采样分辨率的一个问题、我认为是这样。

    你怎么看?

    较短的超声波发射时间不能解决问题:

    -脉冲数从30个减少到10个

    - UPS 到 DNS 的间隔从3ms 减少到1ms

    此致、

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用更少的激励脉冲有助于解决该问题。 在水表应用中、我们实际上这里不需要太多的脉冲。  

    此致、

    Cash Hao