This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5889:低成本 MCU、适用于4.3至7英寸 LCD 触摸显示屏

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104, MSPM0L1306, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1464793/msp430fr5889-low-cost-mcu-for-a-4-3-to-7-inch-touch-lcd-display

器件型号:MSP430FR5889
主题中讨论的其他器件:MSPM0C1104MSPM0L1306MSPM0G3507

工具与软件:

您好!

我正在开发低成本 HMI (人机界面)、其中使用 UART 中的命令驱动简单触控 LCD。 我需要一款低成本 MCU 、能够驱动 4.3至7英寸触摸 LCD 显示屏、采用基本图形设计布局作为用户界面。 您可以推荐一款支持以下架构的低成本微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    需要确认的一点是、Display SPI 是标准 SPI 吗?

    我建议您使用 MSPM0L1306或 MSPM0C1104~

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    需要确认的一点是、Display SPI 是标准 SPI 吗?

    我建议您使用 MSPM0L1306或 MSPM0C1104~

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSPM0L1306或 MSPM0C1104系列具有非常低的存储器。 您能推荐任何具有更高内存选项和支持 IPS、TFT 等显示的部件吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    您需要多少闪存和 RAM?

    您也可以尝试使用此页面进行快速搜索:

    https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/arm-based-microcontrollers/arm-cortex-m0-mcus/products.html

    我建议您使用 MSPM0G3507、其闪存与 MSP430FR5889相同

    如有任何问题、请随时与我联系。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否使用 MSPM0G1107TRHBR 代替 MSPM0G3507、因为大多数规格相同、损耗更低。 它将能够支持显示。 我需要20KB 以上的 RAM 和128KB 以上的闪存

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    您的系统图显示您使用 I2C 和 SPI 来控制 LCD 显示屏。

    G1107就足够了、G1107的 RAM 和闪存为32kB 和128kB。

    此致、

    Helic