This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:检索所选图像的名称

Guru**** 2574515 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1459961/msp-gang-retrieving-name-of-selected-image

器件型号:MSP-GANG

工具与软件:

您好!

我希望在 MSP-GANG 中检索所选图像的名称、此处圈出的名称。

我使用 API-DLL 通过串行连接到 Gang 编程器。

我需要哪种 API 调用?

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:
    我在这里的屏幕截图中发送了您要寻找的 API 调用。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    哪个参数应该返回该值?

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:
    它应为 IMAGE_FILE_INDEX。 但是、如果这不起作用、请随意尝试所有其他可能的索引参数。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试了标题中标识的所有值、只会得到这些值的空字符串。 我在 C#程序中尝试过它、使用了 P/Invoke 和本机 C 程序(以消除任何 p/invoke 错误)

    	long error = MSPGANG_InitCom((LPTSTR) L"COM4", 115200);
    	for (int a = 0; a < NAMECFG_MAX_INDEX; a++)
    	{
    		LPTSTR nameP = MSPGANG_GetNameConfig(a);
    		std::cout << nameP << "\r\n";
    	}
        error = MSPGANG_ReleaseCom();

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:
    很抱歉迟到了响应。 这很奇怪。 让我在他回到办公室时向我们团队中的一位专家咨询。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  您的同事是否有任何进一步的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    很抱歉耽误你的时间。

    您是否参考了 MSP-GANG 的用户指南中的第110/111页?

    该 API 以独特的方式工作、您可以假设它是迭代、但事实并非如此。 使用 MSPGANG_GetNameConfig()时、  应传入的参数是第110页底部的索引和111开头的索引。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry -我恐怕我不会关注、您能提供大约9天前的更新版本的代码片段、它显示了您认为我在做什么错了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry -有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:
    我收到了另一位团队成员的回复。 他建议尝试 MSPGANG_ReadImageBlock ()。 但是、此函数 仅允许读取标头映像(256字节)。 图像的所有其他部分都受到保护、不可读取。
    此致、
    Diego Abad