This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:用于 Zephyr 的 PWM 驱动器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1466830/lp-mspm0g3507-pwm-driver-for-zephyr

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具与软件:

您好!

我即将开始一个新工程、我想使用 MSPM0G3507、这也是我的第一个 Zephyr 工程。

如果我正确理解、则 我需要的驱动程序中已支持 ADC、I2C、SPI 和 CAN、但我找不到 PWM 驱动程序。 那么我的问题是、如果这是计划的、或者甚至可能已经在某个地方可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vespaman:
    计划创建 PWM 驱动程序。 让我与我的团队确认该产品何时应该发布。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vespaman:
    目前还没有具体的发布日期。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    好的、这太糟糕了、但感谢您观看。 至少,现在我知道。