This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:哪些导线对于 MSP430F23x MCU 编程至关重要

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1467558/msp-gang-which-wires-are-vital-for-msp430f23x-mcu-programming

器件型号:MSP-GANG
Thread 中讨论的其他器件: MSP430F235

工具与软件:

您好!

我必须 在生产环境中、将 MSP430F235器件通过 PCBA 进行闪存。 我必须使用 MSP-GANG 编程器。 编程器必须集成到测试设备中。 我想将 PCBA 连接到具有测试点的编程器、并且我想尽量减少必要的导线。 根据我的理解、 MSP430F235可以通过 JTAG 进行连接、这需要4条导线(TDI、TDO、TMS、TCK)。 当然还有电源和 GND。 MSP-GANG 14极连接器中还有更多引脚:

* BSL-RX 和 BSL-TX 我可以让它们保持未连接状态,请确认
* TEST 引脚:  MSP430F235 没有专用 TEST 引脚。 我是否应该将其保持未连接状态?
* nRST 引脚:如果我使用 JTAG、可以将其保持未连接状态吗?

是否有任何 CLI (命令行界面)可以轻松执行脚本、或者只有 dll 可用?

谢谢。

Janos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janos:

    请参阅 器件系列用户指南的第7.3.9.1节。 在大多数封装中、您需要4根导线、在某些封装中、您需要5根导线。 您可能还需要参阅第2.5节。

    您不需要 BSL RX 和 BSL TX 引脚即可进行 JTAG 编程。  

    有关测试和 NRST、请查看第2.5节以了解建议。 测试可以保持开路、NRST 需要一个带有噪声电容器的简单上拉电路。