This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:无法使用 CUI 写入 MSPM0G1105

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2121, MSPM0G1105, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1460154/msp-gang-cannot-write-to-mspm0g1105-with-cui

器件型号:MSP-GANG
主题中讨论的其他器件:MSPM0G1105、、MSP430F2121、 MSPM0L1306

工具与软件:

大家好!

我的客户有关于我从下面的 E2E 获得的.dll 的问题。
因为我是 GR 的同事、所以我会问这个问题。

MSP-GANG:MSP-GANG 无法对 MSPM0L1105进行编程- MSP 低功耗微控制器论坛- MSP 低功耗微控制器- TI E2E 支持论坛

这些示例是在 CUI 而不是 GUI 中开发的。
他们 尝试了我在 CUI 中提供的文件、
仍无法成功将程序写入 MSPM0G1105。

MSP-GANG.exe (GUI 工具)可以成功写入 MSPM0G1105、
此时、他们已将项目设置更改为"File"⇒"Save Project As..."。 (mspm0g1105.mspgangproj)。
LONG MSPGANG_CUI 将工程加载到 Load_Config 中、但无法写入。
无法在 CUI 中写入的原因是什么?

此外、当前 CUI 工具的示例代码是 DLLTest.c
"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\MSP-GANG\Examples\C_Applications _MSP_DLL"
此代码使用 MSP430F2121作为示例器件、是否有使用 MSPM0G1105作为示例的示例代码?

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito:  

    我已经联系我们的工具专家、他拥有 MSPM0器件示例。 请查看 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\MSP-GANG \examples 下列出的示例。在此目录中、您应该能够找到多个示例、包括一个适用于 MSPM0的示例。 如果您能找到这些或者需要进一步的帮助、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Obrien 先生/女士:

    感谢您的答复。

    客户已经在查看 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\MSP-GANG\Examples。
    MSPM0G1105的 CUI 工具的示例代码是什么?
    如果没有、请告诉我原因。

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KZ:

    我的同事向我发送了 e2e.ti.com/.../Program_5F00_tool.zipthis文件、并提及此文件也可在该文件目录中找到。 他提到您需要 Visual Studio 才能构建它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Obrien 先生/女士:

    我仍然找不到 MSPM0G1105的示例代码。
    您能告诉我具体的目录和文件名吗?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Obrien 先生/女士:

    我的客户在查找文件时遇到问题。
    请回复。

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kz、好像可以在 KZ\C_Applications_MSP_DLL\DLLtest.c 下找到这个示例 Program_Tool

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请您回复。

    如何修改 MSPM0L1306文件以创建 MSPM0G1105文件?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需将 MSPM0L 器件替换为您使用的即插即用型器件即可