This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:时钟源和兼容性查询

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969-SP, MSP430FR5959, MSP430F5359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1468177/msp430fr5969-sp-clock-source-and-compatibility-inquiry

器件型号:MSP430FR5969-SP
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5959

工具与软件:

您好!

我想问一下有关时间计数的 MSP430FR5969-SP。 是否最好使用内部时钟、或者添加一个外部抗辐射32.768kHz 振荡器(Q-Tech QT178L10B-32.768kHz、100ppm)是更合适的选择?

您能否提供反馈、说明哪种方法在时钟偏差方面更具优势?

此外、我还有一个关于外部振荡器兼容性的问题。 如果外部振荡器连接到引脚45 (LFXIN)、它是否与上面提到的 Q-Tech 振荡器兼容? 数据表指出:

PJ.4/LFXIN (引脚45)–通用数字 I/O、低频晶体振荡器 LFXT 的输入(采用 RHA 和 DA 封装:仅限 MSP430FR594x 器件)


如果您能就此事提供任何信息、我将不胜感激。

此致、

Aitor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不知道您的精度要求、就很难给出答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从您的问题中、我不确定我是否了解您提议的替代方案。 您的替代方案是将晶体连接到 MSP 的内部振荡器吗? 如果是、该替代方案的精度几乎完全取决于所选的晶体。 根据晶振的质量、这可能是一种比使用封装外部振荡器更昂贵或更低成本的替代方法。

    此外、抗辐射是贵应用中的一个实际问题、还是它只是所提议的外部振荡器的一个积极属性?

    此外、您设计的是只使用此32 kHz 源的一个器件、还是一个外部振荡器可以馈送多个微处理器/FPGA/等? 在这种情况下、单个外部振荡器可能是个不错的选择(或者、您可以对 MSP430进行调节以在输出引脚上提供 ACLK、然后将其馈送到其他消费者)。

    最后、与指定晶体和必要负载电容器相比、有些工程师更适合选择外部振荡器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我来澄清一下我的问题。

    我想将外部振荡器连接到 MSP430FR5969-SP 来提供外部时钟输入、而不是使用内部时钟输入。

    我最初认为引脚45 (LFXIN)可以接受 TTL 时钟信号并在内部使用它、而不是使用连接在 LFXIN 和 LFXOUT 之间的晶体。 不过、我需要确认 LFXIN 是否可以直接接受 TTL 振荡器时钟输入。

    我知道可以在 LFXIN 和 LFXOUT 之间放置一个外部晶体、但在本例中、我只允许使用具有 TTL 输出的振荡器。

    您能否确认此设置是否可行? Q-Tech QT178L10B-32.768kHz (100ppm)振荡器是否与该配置兼容?

    感谢你的帮助。

    此致、

    Aitor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不能专门谈论 MSP430FR5959 (因为我还没有查看它的数据表)、但可以肯定的是、大多数 MSP430芯片都有一种方法来配置各自的内部晶体振荡器、以接受来自外部振荡器的外部 CMOS (~TTL)电平输入。 在我的产品中、我们以完全相同的方式使用 MSP430F5359、通过单个公共32 kHz 外部晶体振荡器驱动两个 MSP 和一个 Nordic 无线电芯片。

    (几乎不可能以这种方式设计片上晶体振荡器 这么做 由其输入引脚上的外部时钟信号驱动。)

    下面是5xx/6xx 系列产品用户指南中的相关表格:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我最终在 数据表中找到了外部方波输入频率、可馈送到引脚45。