This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:CCS 设置 Resource Explorer 导入路径默认值

Guru**** 2946580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1467594/msp430f5529-ccs-set-resource-explorer-import-path-default

器件型号:MSP430F5529

工具与软件:

只是开始设置在 MSP430项目上使用的 CCS2001。  已在 Linux 上安装了 CCS2001 (此工具中不允许出现窗口-值得庆幸的是)。  设法将 CCS 安装在正确位置(而不是我的个人目录)。  现在、我要导入几个示例程序。  Resource Explorer 绝对坚持将工程导入到我的主目录中。  如何设置默认值以将目录放置在正确的位置?

稍后-

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    您是否在指如何切换当前使用的工作区? 如果是这种情况,这里的用户指南解释了如何: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs_20.0.0/ccs_project-management.html#multi-root-workspace

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不完全正确。

    我可以根据需要将工作区设置为正确的目录。

    但是、当我尝试从 Resource Explorer 导入示例程序时 、它绝对坚持将其放置在我的主目录中、而不给我将其放置在正确的位置的方法。   是否有方法(或配置参数)可以设置资源浏览器放置内容的目标目录?

    稍后-

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    我建议通过常规工作区导入项目、然后将其移动到所需项目所在的任何目录。  我认为不存在更改当前工作区以外项目导入位置的选项。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我已将 CCS2001全部安装在目标驱动器上。  当我创建一个新项目时、它会在目标驱动器的正确位置创建。  它正是 Resource Explorer 坚持放置东西的地方。

    我认为这将是一件容易的事。。  猜不会。

    稍后-

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    我来联系软件团队。 我会发现有些人可能更熟悉在 Linux 机器中使用 CCS。 我将在星期一之前得到回复。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    软件团队确认、更改 Resource Explorer 创建工程的唯一方法是更改工作区。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉告诉您这个、但当我进入 Resource Explorer 并获取其中一个示例时、无论我让工作区指向哪个位置、它都将存储在$(home)/ti 中。

    我的工作区位于${data)/ti/workspaces、如果我创建了一个新项目、就是这个位置。  这很好,这是我想要的地方。  不过、Resource Explorer 不会执行相同的操作。  我在${HOME}目录中的空间有限、不会在任何位置存档。  ${data}空间几乎不受限制、每天都会备份。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    我明白了。 在这种情况下、我要么重新安装 CCS 并查看其是否可以解决此问题、要么手动将您从 Resource Explorer 的工程从 Home 移动到所需的工作区。 遗憾的是、Resource Explorer 创建工程的位置没有选项。 默认情况下、该选项应指向您正在使用的工作区。  
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我的速度比这更远一点。  我已在${data}驱动器上安装 CCS。  除了导入示例外、正常情况下没有${HOME}/ti 目录。  然后、它会创建一个。  我想我会忍受的。