This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:MCU0018

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1468666/evm430-fr6047-mcu0018

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047

工具与软件:

在介绍 TI 的采用 MSP430FR6047的水流量计代码时、我会发现以下内容:-在文件 USS_userConfig.h 中

#if (USS_ALG_DELTA_TOF_COMPUTATION_OPTION == Calculation_Option_)
#if (USS_ALG_HIGH_FLOW_OPTION!= USS_HIGH_OPTION_DISABLED)
#warning "USS_highFlow_option_version1和 USS_highFlow_option_version2是\
阻碍新的发展。 强烈建议切换到
USS_ALG_DELTA_TOF_COMPUTATION_OPTION = USS_ALG_dToF_384.\ Calculation_Option_
当使用 USS_Alg_dToF_52X 时 Calculation_Option_、USS_ALG_HIGH_FLOW_OPTION \
这是一个不关心的问题。"
#endif

我得出的结论是、我不能使用"  USS_Alg_dToF_骨 密度501"方案进行 Calculation_Option_飞行时间计算。 我只能使用" USS_Alg_dToF_401" Calculation_Option_

我的结论是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anup:
    如果 您需要将 USS_ALG_HIGH_FLOW_OPTION 视为无关、则说明您应该正确。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨@迭戈阿巴德

    我想您的问题没有回答正确。 我的问题很简单、这句话是什么样子的:-

    #warning "USS_highFlow_option_version1和 USS_highFlow_option_version2是\
    阻碍新的发展。 强烈建议切换到
    USS_ALG_DELTA_TOF_COMPUTATION_OPTION = USS_ALG_dToF_384.\ Calculation_Option_

    它是不是想说我们只能使用"USS_Alg_dToF_451" Calculation_Option_?

    我们无法  Calculation_Option_对 DTOF 计算使用" USS_Alg_dToF_387"方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anup:
    这种情况表示不建议使用 USS_highFlow_option_version1 或 version2进行新开发。 但是、 Calculation_Option_通过使 USS_ALG_HIGH_FLOW_OPTION 保持禁用状态、您应该仍然能够使用 USS_Alg_dToF_USS_ALG_HIGH_FLOW_OPTION。

    此致、

    Diego Abad