This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2ET:无法使 MSP-EXP430G2ET 将固件加载到 IO-Expander EVM 上

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1468709/msp-exp430g2et-cannot-get-msp-exp430g2et-to-load-firmware-onto-io-expander-evm

器件型号:MSP-EXP430G2ET
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553

工具与软件:

当前正在尝试为 IO 扩展器评估套件上的插入式部分构建功能测试、但无法使用 IO 扩展器.bat 文件获取 MSP430闪存来加载必要的固件。 我收到错误:44、说明它无法配置器件的 Vcc。 我主要一直在关注 IO 扩展器手册上的文档、但它使用不同的 MSP430套件。 我不知道是什么原因造成的、希望能为这项工作提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Runlin:

    我下载了 您提到的示例代码、运行.bat 文件并且能够成功地对我的 MSP-EXP430GET 进行编程。

    确保安装了所有 J3跳线并安装了 MSP430G2553。