This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3519:汽车级/ AEC-Q100

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1469572/lp-mspm0g3519-automotive-rating-aec-q100

器件型号:LP-MSPM0G3519
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3519

工具与软件:

您好!

计划在未来将 UC MSPM0G3519评为"汽车"并通过 AEC-Q100认证测试? 感谢您的支持。 A. Schmidt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    MSPM0Gx51x 器件(包括 MSPM0G3519)计划发布符合汽车标准的型号。 该器件计划符合 ASIL-B 标准。 当该器件完全发布以进行生产时、产品页面上将提供所有功能安全文档。