This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:超声波水表校准

Guru**** 2948960 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1468930/evm430-fr6047-ultrasonic-water-meter-calibration

器件型号:EVM430-FR6047

工具与软件:

在我们校准水表时、有不同的常量在不同的温度和流量下进行校准、因此我们请 TI 专家为我们提供指导。 项目紧急性!!
在假期期间,请安排一位专家与我们联系,并在下一封电子邮件中向我们提供联系信息,谢谢!

此致

Larry Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!

    如果您的使用 EVM430-FR6047的超声波水表解决方案有问题、请在 E2E 论坛上的此处发帖、以便任何有空的工程师能够解答您的帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dylan

       在我们校准水表时、需要在不同的温度和流量下校准不同的常数、

    例如、我们使用50L/H 点进行校准以获得常数、校准后只有接近50L/H 的点可以相对靠近、距离越远、误差越大。

    如果我使用800L/H 的流点进行校准、我将获得常数、校准为800L/H

    在不同的温度点校准常数也是一个类似的问题。

    因此、目前算法中是否没有自适应调整、也没有添加任何系数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否按照 《USS 设计中心用户指南》中所述使用流量 VFR 校准?

    根据不同流速下的误差百分比、您可能只需要使用更多校准范围。 在测试的流速下、您会看到多大的误差百分比?

    如果您不使用 Flow VFR 校准、我强烈建议您开始。 该器件的默认校准旨在仅涵盖一个小的流速范围、50lph 至800lph 是一个较大范围、您确实需要针对该范围的不同部分提供不同的校准数据。 Flow VFR 校准基本上允许您针对不同的流速范围应用不同的校准。