This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2675:触摸阈值发生更改

Guru**** 2868190 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1467739/msp430fr2675-touch-threshold-getting-changed

器件型号:MSP430FR2675

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们正在使用 MSP430FR2675微控制器和定制 PCB、并且已经基于 CapTIvate 生成的代码开发了一个应用。 校准并更新了电路板中的触控阈值、使电路板保持开启并正常工作。但几天后、一个按钮上的触控检测失败。 重新启动电路板后、触摸检测会正常工作、但几天后问题又会出现。 阈值似乎会 更新或改变。 您能否就这种行为的可能原因提供指导?

以下是在 CapTIvate 设计中心设置的值并生成代码。 基于此代码构建了我们的应用。 我们在应用中使用触摸检测值和接近值

              

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pallavi、

    很好的照片-非常有帮助。  您是否还可以捕获传感器的 Conversion Control 选项卡并发布该选项卡?

    示例:

    您是否能够在监控传感器的同时将数据从 PCB 输出到 GUI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在下面附加了转换控制选项卡

    您是否能够在监控传感器的同时将 PCB 的数据输出到 GUI?

    在成品中出现问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Dennis Lehman

    我们仍然面临同样的问题