This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2475:关于 MSP430 MCU 固件升级

Guru**** 2956070 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2475

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1469158/msp430fr2475-regarding-msp430-mcu-firmware-upgrade

器件型号:MSP430FR2475

工具与软件:

你(们)好

固件升级使用 BSL Rocket 工具并通过 UART 使用 BSL 脚本程序命令行工具完成。

如果固件可以升级、您可以针对以下情况提出建议吗?

当代码/固件已经在 MSP430-FR-2475中运行以及在两者之间、如果我们将 Rocket 工具连接到连接器、那么当我们执行 BSL 脚本程序命令行时、它是否进入 BSL 模式、或者我们必须遵循其他方法进入 BSL 模式、例如重新引导目标 MSP430FR2475 MCU 或其他程序?  

您能否指导在运行目标系统期间如何进行此 BSL 调用?

谢谢

Nitish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BSL 启动序列包括通过 RST 引脚进行的 MCU 复位、因此即使正在运行固件、它也可以获得控制。

    《FRAM BSL 指南》(SLAU550AB)第3.3.2节介绍了复位序列(标准、然后是 BSL)。 对于 BSL、TEST 引脚在 RST 序列期间以特定模式摆动。

    我记得、BSL Scripter 只会在您请求时发出该序列。 然而、连接导线的行为可能(可以想象)导致干扰、从而可能模仿 RST 序列之一。