This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F135:MSP-FET430UIF 无法访问器件

Guru**** 2927720 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1469087/msp430f135-msp-fet430uif-can-not-access-device

器件型号:MSP430F135

工具与软件:

你好

我们在使用 MSP430 Flasher 软件工具访问 MSP430F135器件时遇到问题、并提供以下信息:

 

 

成功的信息如下所示:

 

 

我们已尝试了超过10个部件、但具有相同的故障信息。  

故障芯片的批号如下:

传递的芯片批号如下:

希望专家可以告诉我可能发生的事情。

非常感谢

Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel -这是您制造了一段时间的产品吗、这是您第一次看到此问题?  或者这是一款新产品吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、您好:

    这是一个长达10年以上的生产线问题、MSP430芯片由美国工厂从 Arrow Electronics 订购。 这次我们订购了300件、并在 PCBA 上焊接了298件、然后我们取出了16件来刻录代码、发现了这一问题。

    感谢您的答复

    Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rachel

    我假设您曾多次尝试对器件重新编程、对吗?  

    是否可以将"好的"MSP 替换为"坏的"MSP 并确认坏器件之后出现了问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、您好:

    今天、我们将 "好的"MSP 替换为 "坏的"MSP、结果发现以前"好的"MSP 失败、而"坏的"MSP 通过、看来 PCBA 有一些故障、 而 MSP 芯片没问题。 非常感谢您提供的建议。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rachel、

    我很高兴您确定它不是 MSP。

    很乐意提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、本论坛对专家非常有帮助。