This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5342:MSP430F5342

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5342, MSP-GANG, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1471260/msp430f5342-msp430f5342

器件型号:MSP430F5342
主题中讨论的其他器件: MSP-GANGMSP-FET

工具与软件:

您好!

我们将 基于使用 XCZU21DR-2FFVD1156E 器件的定制硬件构建用于5G 无线通信的开放式分布式单元。 我们参考 ZCU111评估板以用于我们的定制 PCB 设计。 定制 PCB 上电、并且已根据我们的要求配置时钟。 我们现在希望系统控制器 (器件型号:MSP430F5342IRGZR)具有与 ZCU111中相同的编程配置。

您能为我们提供与  ZCU111评估板中使用的 MSP430F5342系统控制器相同的编程配置文件吗? 此外、我们还想了解对 MSP430F5342系统控制器进行编程的过程。

此致、
Irfan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:
      您必须 向 Xilinx 申请用于 ZCU111的 MSP430F5342系统控制器的编程配置文件。 您可以使用 JTAG 编程器通过 JTAG 对 MSP430F5342进行编程。 您可以使用 MSP-FET 或 MSP-GANG。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您提供的信息。 我会联系 Xilinx。

    此致、

    Irfan