This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2619:微控制器报告 XIN 发生故障并且未清除外部振荡器故障标志。

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1471386/msp430f2619-microcontroller-is-reporting-that-xin-is-failing-and-not-clearing-the-external-oscillator-fault-flag

器件型号:MSP430F2619

工具与软件:

问题:微控制器报告 XIN 发生故障、并且未清除外部振荡器故障标志、此标志表明存在外部振荡器故障。 微控制器 SW 切换到内部时钟。 尝试隔离是外部振荡器还是微控制器出现故障。

问题:

  1. XIN 和 XOUT 上预期的电压电平是多少? 我们将使用32.768kHz 振荡器。 因此、我希望微控制器(XIN 输入)中能有32.786KHz 输入。
  • 微控制器器件型号是 MSP430F2619SPM 电压为2.9V
  • 晶体器件型号为 CM7V-T1A32.768kHz9.0pf+/-20ppm (MFG:ETA 的微晶体分频)。
  1. 是否有任何其他建议可用于验证 Y1是否不良? 更换晶体比微控制器更容易。