This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6775A:寄存器

Guru**** 2769835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1470763/msp430f6775a-registers

器件型号:MSP430F6775A
主题中讨论的其他器件:MSP430F6775

工具与软件:

我想自我保证一下、寄存器中是否有访问字节、就像在这个屏幕中一样。  我将以*(int*)(0x0020)比? 我是否也可以访问 地址0x0021上的数据? 它将在一个字中作为 MSB 和 LSB 返回? 还是不呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当你执行一个字读取时、地址的 lsb 无关。 硬件将始终将其视为零。 在一个字中返回两个字节。 因此、这两个函数都会返回相同的值:

       mov.w  &0xca0,r15
       mov.w  &0xca1,r15
       

    您必须小心编译器提供的位定义。 如果它们假定是字节访问、那么具有字访问权限、除非您对它们进行调整、否则它们将不起作用。

    一些寄存器有两组位定义以允许字节和字访问。 查看器件头文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我建议遵循 David 的建议。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些定义在哪里? 我指的是一些宏定义名称。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 msp430f6775.h:

    /* RTCTCCTL0 Control Bits */
    #define TCEN                   (0x0001)       /* RTC Enable for RTC Tamper Detection with Time Stamp */
    #define AUX3RST                (0x0002)       /* RTC Indication of power cycle on AUXVCC3 */
    
    /* RTCTCCTL1 Control Bits */
    #define RTCCAPIFG              (0x0001)       /* RTC  Tamper Event Interrupt Flag */
    #define RTCCAPIE               (0x0002)       /* RTC Tamper Event Interrupt Enable */