This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:电容式触控灵敏度

Guru**** 2768885 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1470149/msp430fr2633-capacitive-touch-sensitivity

器件型号:MSP430FR2633

工具与软件:

我们正在构建一款称为智能锁的产品、其中包含触控、NFC、指纹等多个模块。

我们使用 MSP430FR2633IRHBR 构建了自定义触摸控制板。

如果我们将手指放在 PCB 焊盘上、就能检测到。 我们已经在 PCB 中添加了透明丙烯酸板、我们能够对其进行检测。 但是、如果我们添加具有黑色涂层的实际面板、则无法检测到触控灵敏度。

有人可以建议是否有方法提高灵敏度吗?

已连接产品面板和 PCB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejas、您好!

    黑色面板是否包含任何导电涂料或涂层?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它的涂层

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejas:

    [报价 userid="641042" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1470149/msp430fr2633-capacitive-touch-sensitivity "]如果我们将手指放在 PCB 焊盘上、我们就能进行检测。 我们已经在 PCB 中添加了透明丙烯酸板、我们能够对其进行检测。 [报价]

    当您使用亚克力板材进行测试时、您是简单地将板材放置在键盘顶部、还是使用某种类型的粘合剂使板材直接接触焊盘?  这很好、因为它可以更大限度地减少丙烯酸和焊盘(传感器)之间的任何空气间隙。

    但如果我们添加具有黑色涂层的实际面板、则无法检测到触控敏感度

    将面板放置在实际面板时、它是否像丙烯酸板一样放置在焊盘(传感器)上、没有空气间隙?  我问的原因是任何气隙都将显著降低灵敏度。

    BTW,亚克力板和实际面板的厚度是多少?

    您是否能够从 MSP430FR2633向 CapTIvate GUI 发送数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们将 IC 与 GUI 连接并更改了阈值和电容参数、问题得到了解决