This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5342:有助于在未连接互联网的计算机上安装 MSP430-SDK—适用于 MSP430微控制器的 MSP430-SDK

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430-SDK, MSP430F5342

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1466855/msp430f5342-help-installing-msp430-sdk-msp430-sdk-for-msp430-microcontrollers-on-computer-without-internet-connection

器件型号:MSP430F5342
主题中讨论的其他器件:MSP430-SDK、、 MSP430WARE

工具与软件:

大家好、我 在 Code Composer Studio 中安装 MSP430-SDK 时需要帮助。 我要设计的微控制器是 MSP430F5342。 我的电脑没有互联网连接。 我已经 从另一台连接到互联网的计算机下载了 MSP430-SDK、并且我已经在未连接互联网的计算机上安装了 SDK。 我遇到的问题是、我不知道如何在 Code Compose IDE 中手动添加此 SDK。  

我已经转到了 Code Composer 通用产品设置、并添加了 SDK 的安装路径。  

我在 l Resource Explorer 中看不到此 SDK:

请任何人帮助我安装此 SDK。

谢谢 你

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。
    您能否将 MSP430 SDK 的路径更改为默认设置的路径(C:/ti/msp430ware_3_80_14_01)?
    此致、
    Diego Abad  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我重新安装了 MSP430Ware_3_80_14_01_setup 软件。 它在 ti 文件夹中安装了两个目录:

    我启动了 CCS 并将该目录添加到了产品发现路径(Product Discovery Path)中

    我仍然看不到"Getting Started"选项卡的下拉列表中的器件"MSP430F5342"。  

    然后、我添加了另一个 MSP 目录:

    我注意到、在"Discovered Products"中有 MP430Ware 目录路径。

    但是、我没有 在"Getting Started"选项卡的下拉列表中看到 MSP430F5342。  

    有什么建议吗?

    非常感谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。
    MSP430可能没有您所拥有的特定器件的示例。 但是、您应该能够从与您的器件类似的器件上迁移一个现有项目。 最后一个资源是、我建议从装有 Internet 的计算机上的 Resource Explorer 下载示例并将其移动到离线计算机。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我必须承认、我是 CCS 新手、因此我可能对如何创建新 工程没有全面的了解。 我想您应该从"Getting Started"选项卡的下拉列表中选择器件型号。 是这样吗? 我想创建一个空工程、而不是示例。  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。
    我们建议使用已经创建的示例、因为该示例设置了开始与设备交互所需的所有内容。 如果您需要清空项目、我建议您擦除在示例中找到的任何代码、直到获得所需的内容。 此处提供了一些项目的链接、您可以从在线 Resource Explorer 下载这些项目。 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AM87ZxUy0JHsbCU85S-O-g__msp430ware__IOGqZri__LATEST

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供我将下载示例的链接。  

    以下是 CCS 中的 Resource Explorer 的屏幕截图:

    我是怎么看不到 MSP430 SDK 出现的?  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。
    我注意到、Resource Explorer 安装 MSP430 SDK 的方式与下载 MSP430 SDK 并通过 TI.com 中的可执行文件进行安装不同。 我建议将其安装在具有互联网连接的常规 CCS 中、进行压缩、然后解压缩到下图目录中的离线 CCS 中。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我连接互联网的计算机仅用于发送电子邮件、在网络中浏览、它没有 CCS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。
    在这种情况下、我建议从这条消息下载它。 请告诉我这是否修复了它。  

    此致、

    Diego Abad

     e2e.ti.com/.../msp430ware_5F00_3_5F00_80_5F00_14_5F00_01.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够导入下载、但在 Resource Explorer 中找不到任何项目。 我将要放弃。

    感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。
    很遗憾听到这个消息。 我建议直接从我们的 SDK 导入项目。 与从 Resource Explorer 导出它们没有太大差异。 如果您在这个问题上需要进一步的帮助、请告诉我。 如果您对此主题有不同的问题、建议创建另一个 E2E 主题。
    此致、
    Diego Abad