This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5310:IAR 下载错误

Guru**** 2951260 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5310, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1471757/msp430f5310-iar-download-error

器件型号:MSP430F5310
Thread 中讨论的其他器件: MSP-FET

工具与软件:

1.设计设置

- MCU : MSP430F5310

- IAR : 6.50.1.

-下载工具: MSP-FET

2. MSP-FET 连接

2.错误  

-下载 IAR 时发生错误

3.询问前检查点

- IAR 选项中的调试器设置没有错误。

- IAR 许可证版本为7.10 ,但 IAR 安装版本为6.50.1

-当我第一次运行下载, IAR 问我该 FW(?) 以便我运行它

请告诉我解决方案。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您是否使用4线 JTAG、对吧? 是否按如下方式连接了正确的引脚?

    如何在 IAR 中设置呢? 请确保进行如下设置