This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:通过 UART 连接读取数据时出现问题

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1463255/evm430-fr6047-issues-with-reading-data-via-uart-connection

器件型号:EVM430-FR6047

工具与软件:

您好!  

我们为 TI 电路板编写了固件、允许我们通过 UART 将流量计算结果发送到我们制造的定制 PCB 中。 我们连接这个连接的方法是、TI 电路板上的 RXD 引脚连接到定制 PCB 的 TX 引脚中。

在我们开发的特定阶段、我们可以在定制应用以及使用 Tera Term / PuTTy 等程序查看来自 TI 板的流值、从而看到 TI 板传递的数据。 在最近的测试阶段、我们注意到我们无法在应用程序上看到流值。 当时、我们尝试使用具有 putty/tera term 的 TTL 模块、但仍然看不到任何值。  

我们在第二个位置进行测试、并使用相同的设置和固件、我们能够看到流值显示在 Tera Term/ Putty 上。 由于所有变量都相同、因此我们这里的开发板不传输数据的原因也就不在话下了。  

我们已多次尝试对电路板进行刷新、但未得到任何帮助、同时确保两种设置完全相同。  

我们很担心这可能是硬件问题、看看如何检查。 或者、如果你们有任何建议可以尝试。  

谢谢!

Darshveer Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这不与硬件问题有关、因为您有时可以通过 UART 获取数据。 但您仍然可以在这里发送您的原理图。 我们可以先看一下。

    此致

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你确定吗? 我们认为这会是一个硬件问题、因为我们有两个设置在同一硬件和软件上运行。 在我此处的设置中、我无法通过 UART 连接获取任何信息。  

    您提到的是什么原理图? 我们已经对 PCB 进行了定制设计、因此可能无法发送。

    谢谢!

    Darshveer Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个相同的板、一个可以正常工作、但另一个无法正常工作。 不过、它可能与硬件连接有关。 您可以发送与 MCU 相关的部分原理图。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何有关该主题的更新?  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我们的回复策略、我将关闭该主题。 如果有任何其他问题、请从新主题开始。 感谢您的理解!

    此致、

    Cash Hao