This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:评估板测试传感器无法接收有效信号

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1470399/evm430-fr6043-the-evaluation-board-test-transducer-cannot-receive-a-valid-signal

器件型号:EVM430-FR6043

工具与软件:

我们使用 EVM430-FR6043来验证方案、在使用200k 和500k 传感器的 USS 中没有看到任何有效波形。 即使传感器1和2未对齐、下图中显示的波形也会出现。 无论参数是如何设置的、都没有任何影响、并保持如图所示的混沌波形。

返回的错误消息如下图所示:

根据指南文档、进行了以下设置(仅在发现混沌波形后、我们尝试设置脉冲开始和 ADC 捕获之间的间隙):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎没有接收到有效信号。 您使用的是什么换能器? 您能否发送一块带管道的换能器板的图片?

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将使用 EVM430-FR6043开发板和200kHz 换能器、并在测试中改用两个换能器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要 将换能器安装在管道上进行测试。 我看不到图片中的管道。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在测试过程中使用了管道、但管道测试的照片丢失了。 使用的管道由不锈钢制成、壁厚为0.5mm、直径为10mm、长度为130mm。 除了考虑是否使用流水线之外、我们的 USS 配置参数是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的意思是、它是用作应用中的燃气表钳位?

    这个管道是那种外夹式的管道做气表的应用?μ A

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传感器未进行外部钳位、因此放置在管线中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的。 我建议使用 示波器收集传感器上的信号。 检查您是否可以在 示波器上观察到正确的激励信号并接收信号。

    此致、

    Cash Hao